This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理类产品(MCU-PLUS-SDK)-AM263X:电源管理类产品(MCU-PLUS-SDK)-AM263Px

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491576/mcu-plus-sdk-am263x-mcu-plus-sdk-am263px

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

工具与软件:

如何将400MHz 的系统时钟频率更改为400MHz 以下的其他频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rapeti

    这些是 R5CLK 和 SYSCLK 唯一支持的频率和比率。

    有关更多信息、请参阅 时钟:TRM

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法使用 SYS_CLK_DIV_VAL 更改频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rapeti

    该设计仅锁定了这些支持的时钟频率、从而满足系统稳定性和外设要求。

    此致、
    Akshit