This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSL-AM243X:MCU-PLUS-SDK Slab 的功能寄存器

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480631/mcu-plus-sdk-am243x-function-register-for-the-dsl-slabe

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

 technical_information_hiperface_dsl_master_integration_manual_en_im0056607.pdf 中的第6.4节中的表27列出了12个 DSL 从器件寄存器镜像到 DSL 主器件、可通过"Short Message"事务访问它们。  

问题  

1-这些寄存器是否映射到 TI DSL 主设备中并可用于"短消息"事务?

谢谢你

艾伦一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您可以检查 TI DSL 主设备的"SAFE_SUM"寄存器、该寄存器在短消息事务之后存储了编码器状态 ENC_ST[0-7]信息。

    此致

    拉珠尔

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉珠尔

    感谢您对 SAFE_SUM 的说明

    我对单个 ENC_ST 感兴趣,尤其是 ENC_ST0-ENC_ST3。  您能否通过短消息事务确认它们可作为单个寄存器使用

    谢谢你

    艾伦一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您是否发现通过短消息测试此问题? 您是否测试过此测试?

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    得益于此、所有相关寄存器似乎都能正常工作