This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:ESD 期间微型器件发生闩锁和冻结

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495503/tm4c123gh6pz-latch-up-and-freezing-of-micro-during-esd

器件型号:TM4C123GH6PZ

工具与软件:

您好、TI

对于我之前关于 ESD 的问题、 所提供的答案无论如何都无法提供帮助。 当然、我看到了数据表和提供的 ESD 等级。 由于我们的设计已走过了漫长的道路、并且性能试验已完成、因此在此关头无法更改设计。 或者、我们希望保护 ECU 免受不 直接在器件上发生的产品 ESD 事件(+/- 6kV 接触和+/-8kV 放电)的影响。 因此、我们在 ESD 期间寻求您的支持、以克服微型器件的闩锁/冻结问题。 根据标准、复位或锁存均不可接受。 我们已经考虑了设计中的所有要点、例如增加 ESD 二极管、TVS 二极管、多层 PCB、适当的屏蔽和接地、最大限度地减少电缆数量、屏蔽电缆线束、EMI-EMC 垫圈以及其他所有组件

PL 确实建议如何防止 MCU 冻结。 非常紧迫和关键

谢谢

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想提供很多指导、您正在测试超出 ESD 等级(超出了规范)的 MCU。 您需要在 MCU 周围添加 ESD 保护、以使任何到达 MCU 的 ESD 事件都不会超过该器件所符合的 JEDEC 标准规定的额定值。  

    我们已经注意了设计中的所有要点、例如添加 ESD 二极管、TVS 二极管、多层 PCB、适当的屏蔽和接地、最小化电缆、屏蔽线束、EMI-EMC 垫圈和所有组件

    您是否确定这些二极管、TVS 的额定 ESD 电压( +/- 6kV 接触放电和+/-8kV 放电) ?

    同时、我将在内部检查关于 ISO10605的任何指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    测试标准是 ISO13766第1部分

    PFB 根据 IO/功能类型添加到我们设计中的 ESD 元件列表

    请您重新获得解决方案、以缓解这个问题。 非常迫切需要在2025年4月2日之前完成此认证测试

    提前感谢

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本节前面 、您说到了 ISO10605、而现在您说的是 ISO13766。 这是非常令人困惑的。 当我要联系我们的内部团队寻求指导时、我现在只能说如果您进行的测试超出了 MCU 在数据表中规定的 ESD 额定值下的额定值、则无法保证该测试能够有效防止闩锁或挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我们的专家交谈时、他基本上说 ISO 10605是"ECU 级别"的系统级测试、如果您将我们的器件直接暴露在这些级别、则可能会严重烧毁我们的器件。 客户有责任设计保护措施、不要将此类电压传递给我们的器件。  另请注意、 有关元件的 ESD 研究不会在上电条件下运行。 如果客户正在执行此类 ESD 测试并看到闩锁、则超出我们的控制范围。  最后、TM4C123不是汽车级器件。 以下文档有助于详细了解元件级和系统级 ESD 测试。  

    e2e.ti.com/.../Industry-Council_5F00_System-Level-ESD_5F00_March2012.pdf

    这是有关 ISO10605的应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva954b/slva954b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。 只是为了澄清一点、标准 ISO13766第1部分针对其中规定的所有测试参考了其他 ISO 标准。 就像 ESD 而言、10605是指的。

    我们不会直接在 ECU 级认证上测试 MCU 的此严重程度及其。 我们还对另一个具有相同功能的 ECU 进行了认证、其中所用 MCU 在5V 电压下运行、而且我们已成功根据标准对 ECU 的规格进行了认证。  

    但我们在使用3.3V 工作电压的 MCU 和其他芯片组的设计中面临挑战。 如果您的任何专家可以建议任何其他提示和技巧来缓解这个问题,我们将非常感谢

    PL 检查有一个退出  

    提前感谢

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我希望您有机会通读我提供的文档。 我不知道您的其余组件是否能够承受额定测试。 您需要自己完成这些任务。 其中一张幻灯片介绍了需要能够保护并钳位在 MCU HBM 限制内的 TVS 二极管。