This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, REG1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496724/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件: REG1117

工具与软件:

早上好、

我们已通过电子邮件附件请求帮助、但未收到任何反馈。

对于在以下电路板上检测到的故障、我们需要帮助:  

  • 故障详细信息:电路板上的3.3伏和1.2伏 LED 不会亮起:
    • PN:TMDX570LC43HDK
    • SN:1713330ZDR  
  • REG1117稳压器严重过热:
    • PN: TMDX570LC43HDK
    • SN: 1713322ZDR

我们需要保修更换。

此致、

Sonia Petricca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia:

    [quote userid="649125" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496724/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk REG1117稳压器严重过热:

    这个稳压器可能损坏、这个稳压器将12v 转换为3.3V。

    您何时收到 TI 提供的此电路板? 您能够成功使用此电路板多长时间?

    在将电路板交付给客户之前、TI 将执行质量测试、因此它不会损坏。 您的输入电源正常吗?  输入电源的波动可能会导致此类故障。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。