This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:关于 AM263x 引导模式设计与放大器;外设引脚

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495610/am2632-about-am263x-boot-mode-design-peripheral-pin

器件型号:AM2632

工具与软件:

大家好、 团队成员:

 如何了解在使用外设引脚的情况下断开引导状态锁存器与功能运行?

由于 PCB 尺寸限制、我的客户希望将引导状态锁存器和外设引脚连接在一起。 如何设计原理图?

以下原理图来自 DLP2021AM263 EVM:

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于延迟、我们深表歉意、
    104BQAR  
    为了选择您的引导模式、必须根据所需的模式将 SOP[0:3]引脚拉至高电平或低电平。 删除 TXU0x 后、您将需要另一种方法来防止 SOP 引脚持续被拉高或拉低。 我不确定上拉/下拉电阻器对 SPI 线路的影响、但我已联系我们的专家了解他们所知的情况。

    谢谢!

    Susan