This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:如何使用 J10引脚48上的 AD1IN[6]而不是光传感器?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492566/tms570ls1224-how-to-use-ad1in-6-on-j10-pin-48-instead-of-the-light-sensor

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

您好!

我需要使用 Hercules LaunchPad 上的 AD1IN[6]输入。 但是、我注意到板载光传感器连接到 AD1IN[6]、并且我想在我的应用中通过 J10 (接头引脚48)使用外部输入。

我将0V 施加到 J10引脚48、但 ADC 读数仍反映光传感器的值。

是否可以禁用光传感器以便我可以正确读取 J10引脚48上的外部输入?
如果有任何帮助、都会很感激!

THX

Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    除非对与光传感器相关的元件进行拆焊、否则没有其他方法。

    您需要拆焊 Launchpad 上的上述三个组件(Q1、R14和 C24)以与 J10的 AD1IN[6]配合使用。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的帮助。 我将根据您的原理图电路修改电路板。

    Ariel