This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:闪存操作读取、写入、空白验证

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495326/mspm0g3507-flash-operations-read-write-blank-verify

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 TI:

  我已经看到、只允许执行一个字操作来进行空白验证、而空白验证是64位(8字节)、如果我们要验证一些奇数个字节、会怎么样。 对奇数个字节的操作、例如读取/写入/空白验证等 此外、如何像我想在没有任何 ECC 的情况下执行的数据操作那样摆脱 ECC。

同时介绍一些资源
我遇到了该示例 https://github.com/TexasInstruments/mspm0-sdk/blob/main/examples/nortos/LP_MSPM0G3507/driverlib/flashctl_multiple_size_write/flashctl_multiple_size_write.c

即多个写入1字节、2字节、4字节、1字。 所以我看到没有在闪存中写入 ECC。 内容如下所示。

    超次超次超次超次11
   * FF FF FF FF
   第22章暗黑漩涡22.
   * FF FF FF FF
   第33章我是谁
   * FF FF FF FF
   * AB CD EF 00
   第78章我是谁
ECC 的用途是什么?

还有字节奇数的 Blankverification 是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanth:

    至于空白验证、它只能使用闪存字(8字节)运行。

    至于闪存 ECC 地址、请参阅数据表中的闪存地址说明、同一数据有三个闪存地址:

    • Flash ECC Uncorrected:存储原始数据。 如果您不想使用 ECC、请使用这些闪存地址区域(0x414xxxxx)。 此外、使用不带"WithECCGenerated"字样的闪存 API
    • 闪存 ECC 校正:ECC 校正了数据。 如果没有位错误、则闪存 ECC 未校正数据也是如此。
    • 闪存 ECC 代码:您正在查找的 ECC 代码。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pengfei

    从所需的闪存地址引导 memcpy 是否适用于读取、或者我是否必须完成上述过程(在 SDK 中执行读取操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanth:

    是的、对特定地址的访问可以成功读取闪存数据、只需知道您要使用哪个闪存区域(ECC 或非 ECC)即可。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ECC 校正区域。 它是可能的。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanth:

    是的、可以实现。 只需确保在对 ECC 已校正的区域进行编程时、也写入相应的区域。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢