主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在使用 MSPM0C1104SDYYR (16引脚)开发 LED 灯
它们需要7个 PWM 输出、因此可以按如下方式对其进行设置。 但是、TIMG14的 PA24和 PA25不是输出。


我附加了 SysConfig 文件。
您能检查一下我们在设置中是否遗漏了任何内容吗?
e2e.ti.com/.../empty_5F00_mspm0c1104.zip
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在使用 MSPM0C1104SDYYR (16引脚)开发 LED 灯
它们需要7个 PWM 输出、因此可以按如下方式对其进行设置。 但是、TIMG14的 PA24和 PA25不是输出。


我附加了 SysConfig 文件。
您能检查一下我们在设置中是否遗漏了任何内容吗?
e2e.ti.com/.../empty_5F00_mspm0c1104.zip
谢谢
此致
你好、Robin、
首先、检查您是否在代码中"启动计时器"、因为我发现您没有在 SysConfig 中启动计时器。

其次、检查您是否在代码中设置占空比、因为我发现 SysConfig 中的占空比为0。 在此模式下、您使用中心对齐、设置500会使占空比变为0。 有关不同对齐方法的信息、请参阅可从 TI.com 下载的技术参考手册。


由于初始值较低、同时占空比为0、因此输出始终为零。 我 (__LW_AT__您知道、占空比表示在整个周期中的高级 logic1)宽度所占的比例。
我在我这边尝试了以下配置、PA24和 PA25可以正常输出 PWM。


有关 PWM 生成的更多详细信息、请了解 TRM。
此致、
Janz Bai
尊敬的 Janz:
感谢您的答复。
它们使用 SW 设置占空比并启动 PWM 输出、如下所示。
长 Sys_All P.wmDuty (uint16_t Duty)
{
#if defined (DEV_PWM)
uint32_t DUTY_CYCLE_COUNT;
Duty_cycle_count = 1000 -(1000*占空比)/100;
DL_TimerG_setCaptureCompareValue (PWM_0_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_0_INDEX);
DL_TimerG_setCaptureCompareValue (PWM_0_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_1_INDEX);
DL_TimerG_setCaptureCompareValue (PWM_0_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_2_INDEX);
DL_TimerG_setCaptureCompareValue (PWM_0_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_3_INDEX);
DL_TimerA_setCaptureCompareValue (PWM_1_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_0_INDEX);
DL_TimerA_setCaptureCompareValue (PWM_1_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_1_INDEX);
DL_TimerA_setCaptureCompareValue (PWM_1_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_2_INDEX);
#else
uint32_t DUTY_CYCLE_COUNT;
Duty_cycle_count = 1000 -(1000*占空比)/100;
DL_TimerG_setCaptureCompareValue (PWM_0_INST、DUTY_CYCLE_COUNT、DL_TIMER_CC_0_INDEX);
#endif
返回 E_OK;
}
*/./...........
*功能名称: Sys_Pwm 304.
*描述:启动 PWM 计时器
*输入:无
*输出:无
*返回:错误/确定
香港特别行政区政府在香港特别行政区的工作 /
Long Sys_Pwm 4.200(空)
{
#if defined (DEV_PWM)
DL_TimerG_startCounter (PWM_0_INST);
DL_TimerA_startCounter (PWM_1_INST);
#else
DL_TimerG_startCounter (PWM_0_INST);
#endif
返回 E_OK;
}
其他 PWM 通道正常输出、但只有 PA24和 PA25引脚无法正常工作。
我们将按照您的指南再次向您提问。
谢谢
B.R.