This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:PWM 和放大器;脉冲生成

Guru**** 2959640 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486212/lp-mspm0c1104-pwm-pulse-generation

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104

工具与软件:

尊敬的 MSPM0 champs、

请查看有关 LP-MSPM0C1104上 PWM 行为的随附问题

谢谢!

此致、

纪尧姆

e2e.ti.com/.../MSPM0C1104.PWM-behavior.pdf

e2e.ti.com/.../syscfg.7z

e2e.ti.com/.../empty.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题1、请让我与我的团队核实。 火花‘s 宽度是多少?

    对于问题2、您也可以使用 GPIO 输入中断来停止计时器。 如果您希望在计数器达到 LOAD 值时停止、可以添加 LOAD 中断来检查全局标志。 在 GPIO 中断中将设置标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在刚刚收到了问题发布在这里的信息。

    1)解决。

    2) 2)不是选项、因为 我们正在寻找纯硬件的方法、不会因 IRQ 处理而中断代码执行。
    我们现在将此模式用于单次模式、因此当触发时、它只会发出一次脉冲。 这会导致下一个问题:

    3)如何在脉冲输出时抑制触发器?
    现在、当有另一个触发器时、计时器会在输出脉冲期间重新启动。
    注意:此脉冲应单独执行 n 次。 因此、n 输入触发器生成 n 输出脉冲。
    由于只有一个 TIMA、因此该操作无需高级计时器。