This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:AM2631是否支持 MCU+ SDK 中的汽车以太网从器件?

Guru**** 2938820 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495921/am2631-q1-does-am2631-support-the-automotive-ethernet-slave-in-mcu-sdk

器件型号:AM2631-Q1

工具与软件:

你好、专家

我正在客户侧推广 AM2631-Q1的 LED 矩阵前照灯、想确认我们是否已 在 SDK 中支持汽车以太网从站?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    [报价 userid="521036" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495921/am2631-q1-does-am2631-support-the-automotive-ethernet-slave-in-mcu-sdk 我将在客户一方推广适用于 LED 矩阵前照灯的 AM2631-Q1、想确认我们是否已经 在我们的 SDK 中支持汽车以太网从属设备?

    我需要更详细地了解 AM263x 在以太网方面的确切功能。  

    2. CPSW3G (以太网交换机)能够基于 IP 寻址和 MAC 寻址来响应拓扑中的主节点。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shaunak

    谢谢、没有其他问题、我们会跟进客户对以太网的特定支持需求。

    谢谢

    Joe