This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:闪存 NONMAIN 和工厂区域说明

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496188/lp-mspm0l1306-flash-nonmain-and-factory-regions-clarifications

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

MSPM0L1306包括一个大小为64KB 的单闪存存储体(bank0)、由64个1KB 的扇区组成

组0包括3个可寻址区域:FACTORY (128字节)、NONMAIN (512字节)和 MAIN (64KB-8)

工厂和 NONMAIN 区域在第0组中的物理位置如何?

对组0内的每个工厂和 NONMAIN 区域使用物理屏蔽扇区(1KB)?

如果是、哪些物理部门用于此类区域、然后禁止/保留用于主要区域?

真正 可用的主区域 是62KB 而不是64KB?

请澄清如何在 bank0扇区上对不同区域进行物理映射/分配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:
    我建议查看表8-4。 数据表中的存储器组织方式。 组0不是64KB。 主模块为64KB。 FACTORY 位于地址 0x41C5.0000和 NONMAIN 0x41C0.0000处 。 没错; 出厂时占用128字节、NONMAIN 占用 512字节。 它们都在 BANK0中。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答

    因此、bank0的总大小为64KB (MAIN)+ 512B/1KB (NONMAIN)+ 128B/1KB (FACTORY)、而不仅仅是我预计的64KB

    这澄清了我的怀疑

    再次感谢

    保罗