This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:支持 VLAN 标记

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494576/rm57l843-support-for-vlan-tagging

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好!

RM57上的 EMAC 模块是否支持 VLAN 标记? 如果是、是否有如何实施的实例?

在参考手册的"功能"下、将显示以下内容。 但我看不到关于如何实施它的任何探索。

八个具有 VLAN 标记歧视的接收通道、用于支持接收服务质量(QoS)。

谢谢!

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、

    我们的专家将于今天休假、但明天应该可以查看您的问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    此设备不支持 VLAN 标记。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。