This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:无法在 UNIFLASH 中擦除芯片

Guru**** 2595750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491497/lp-em-cc2745r10-q1-chip-erase-not-possible-in-uniflash

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

工具与软件:

在这篇文章 LP-EM-CC2745R10-Q1:TI LaunchPad 上基于 CC2745的 MCU 的问题中、提到了如何使用 UNIFLASH 进行芯片擦除、但该功能不适用于 CC2745R10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC27xx  目前不支持该特性。 我将获得有关何时支持它的更多信息。 我明天会让你知道。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎尚未计划支持通过 Uniflash 进行芯片擦除。 但是、您仍然可以通过 CCS 执行芯片擦除。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我在 CCS 12.8.1和 CCS 20.1.0中都查看了"片上闪存"工具、但连接 CC2745R10 LP 后无法找到"Chip UE"工具?

    BR

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    下面介绍了如何使用 CCS 在 CC2745上执行芯片擦除:

    1.点击 "View"->"Target Configurations":

    2. 应该会弹出一个名为  Target Configurations 的窗口。 展开 "Projects"(项目)--> --> targetConfigs --> CC2745R10.ccxml  然后右键点击.ccxml 文件并点击 启动所选配置: (我在 CC2340R5上执行此操作、但过程相同)

    3.将会弹出一个调试窗口。  请勿连接。 右键点击  Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe...  并单击  Show All Cores:

    4.展开 非可调试器件单击和  亮点、但不要连接、  德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/CS_DAP_0:

    5. 转到 "Scripts"->"CC23xx"->"Chip Erase"。 无论是 CC23xx 还是 CC27xx、它都仍将位于 CC23xx 下:

    这应该会对芯片擦除!

    如果您遇到任何问题、敬请告知。

    此致!

    Nima Behmanesh