This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:ADC 容差

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492370/mspm0l1306-adc-tolerance

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 M0L1306。 尝试使用 ADC 来检测热敏电阻。 他们询问其 VDD (3.3V)容差是否为5%、如何测量准确的温度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!
    这将取决于您使用的热敏电阻。 我将阅读其数据表、以确定 VDD 容差是否会影响读取结果。 如对 M0L1306的所示、唯一的建议将取决于您用于 ADC 的 VREF。 如果您使用 VDD 作为参考、我建议查看我们的 ADC 用于将输入信号转换为数字值的公式。 如果使用内部 VREF (1.4或2.5V)、这应该不会影响读数(如果使用外部 VREF、这同样适用。)

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您提供的宝贵信息。 如果客户需要更多信息、我会让他们提供反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我的客户参考 LP-MSPM0L1306、但使用不同的热敏电阻(NCU15WF104F60RC)。 请查看其规格。 并且客户希望确保3.3V 是否变为3.25V、他们如何确保 ADC 读出的值正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!
    MSPM0L1306 ADC 将能够从热敏电阻读取任何读数。 我建议咨询 Murata Electronics、因为他们将更好地了解热敏电阻在值突然变化时的行为、以及有关正确设置热敏电阻读取值的任何示例电路。  
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的建议。 我会通知客户。