This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:用于 ADC 测量的引脚注入限值

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495421/mspm0l1305-q1-pin-injection-limit-for-adc-measurement

器件型号:MSPM0L1305-Q1

工具与软件:

大家好、我已经阅读了  MSPM0L1305-Q1的数据表。 我要查找有关"ADC 测量的引脚注入限制"的信息。 对于绝对最大额定值、我找不到任何直接提及和 ADC 引脚限制的东西。 此处给出了 "支持的二极管电流"的电压限值(-0.3V 至 Vdd+0.3 (最高4.1V))和电流限值、即每个引脚的2mA。

 MSPM0L1305-Q1 MCU 是否有任何其他"引脚注入限制"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel:

    关于 ADC 的数据、您可以在数据表中找到第7.12章(包括7.12.1、7.12.2 7.12.3和7.12.4)。 请参阅这一点。