This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS85x8-AM243X:从 MCU-PLUS-SDK 项目中的值中移位

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, ADC-PHI-PRU-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494375/mcu-plus-sdk-am243x-shifted-from-values-in-ads85x8-project

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
Thread 中讨论的其他器件:LP-AM243ADC-PHI-PRU-EVM

工具与软件:

我在 LP-AM243上运行 ADS85x8项目、发现我从"ADC"中捕获的值移位2 (我可以在将阵列值向右打印2位(>>2)之前校正此值。  我通过手动强制 b0到 b7 (连接到 LP 上的 PRG0_GPO-0到 PRG0_GPO-7)为高电平和低电平、然后查看调试器中的哪些位发生变化来找到该问题。  LP-AM243的引脚映射是否偶然错误、或者 ADS85x8示例中是否在传输到 R5_0之前移动了这些位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    MCU+ SDK 仅具有适用于 AM243x-EVM 的示例、您是否在 LP 上使用了该示例? 目前、我们尚未在 LP 上对其进行验证、因为连接 ADC-PHI-PRU-EVM 适配器板所需的接头在 LP 上不可用。

    在您的设置中、您如何连接到 ADC?

    此致、

    Nitika