This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:器件配置

Guru**** 2768855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495207/am2434-device-configuration

器件型号:AM2434

工具与软件:

CCS Theia 20.1下的器件配置与数据表中的信息不对应、例如 、在数据表中、有引脚 F5 (以及 LaunchPad PCB 原理图和 PCB 文件中)、并且 CCS 中不提供此配置。另一个清晰的示例是引脚 G5、在 sys config 工具@ CCS 中记录为 GPO6、在数据表以及 LaunchPad PCB 中记录为 VDDR_CORE。 由于 LaunchPad 和数据表信息都有关联、但我正在使用的是什么、我仍然不知道如何在 CCS 下正确配置引脚以及我是否能够正确使用这些引脚。 请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    在另一个 E2E 主题中已解决了类似问题。   有关详细信息、请参阅 SysConfig-am2434-alx-incorrect-maping-for-ball-F5-G5。

    此致、

    Tushar