This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492199/mcu-plus-sdk-am263px-am263px

器件型号:MCU-PLUS-SDK - AM263PX

工具与软件:

请提供有关如何在 CCS 中为 am263px 控制器创建工程的详细说明。要在工程中包含哪些头文件和 cmd 文件。 我们可以在寄存器级为控制器编写代码了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rapeti:

    强烈建议使用 SDK 中包含的空工程进行入门、因为在 CCS 中创建工程容易遇到耗时的难题。

    software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_EMPTY.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    要包含的头文件和 cmd 文件是什么

    您可以参考不同模块的示例、以查找要包含的相应头文件。

    此外、您还可以直接从 syscfg 添加模块、它会生成模块的初始化代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="647595" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492199/mcu-plus-sdk-am263px-am263px 能否将控制器代码写在寄存器级

    您可以查看我们的 LLD 驱动程序以查找模块、从而查看寄存器级代码:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px\source\drivers\i2c\v1\lld\i2c_v1_lld.c

    如果您需要任何进一步的信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我试图 在从 SDK 导入的空项目中写入寄存器级别,根据手册 和 Am263Px 的寄存器附录提供,我遇到了错误。如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是对寄存器进行编程的正确方法。

    您要么需要使用指针解引用、要么使用 HW_WR_REG 宏来写入寄存器。