This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:电源斜坡和初始化序列、CKE 具有大约10us 的可选元件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486611/am2432-power-ramp-and-initialization-sequence-cke-has-a-pluse-about-10us

器件型号:AM2432

工具与软件:

大家好:

  我们的项目 AM2432外部扩展 RAM 为 LPDDR4模型:IS43LQ32256B-062BLI 和 ISSI、我们发现、在 DDR"电源斜坡和初始化序列"与 LPDD4手册不一致的情况下、Reset-n 将 DDR 的 CKE 信号拉高后、DDR 的 CKE 信号有一个短暂的高脉冲信号(10us)、请帮助确认该信号的原因以及其是否合理。

   注意:

  图1 LPDDR4电源斜升和初始化序列
  图2功率斜升和初始化序列示波器的实际测试波形

  

   图1 LPDDR4电源斜升和初始化序列(来自数据表)

图2 LPDDR4电源斜升和初始化序列(WE 测试范围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是预期结果、因为 CKE 将在命令总线培训期间被驱动为低电平。  请参阅 JEDEC 规范中的命令总线训练序列

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JJJD:

     谢谢您的支持、但我要提醒的是为什么 CHE 具有10us 可用性、这是导致 LDDR4序列 tINT2、tINT3、2ms<此参数不符合 LDDR4序列的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想我对您说它不符合规范感到困惑。  TINIT2是 RESET_n 高电平之前 CKE 低电平的最短时间。  这在示波器屏幕截图中当然可以满足、因为从示波器屏幕截图的开始算起、直到 RESET_n 变为高电平时 CKE 才较低。  RESET_n 高电平之后、TINIT3是 CKE 低电平最小时间。  您在标记1和标记2之间显示的增量大于2ms、因此也满足此参数。

    您能解释一下示波器屏幕截图的哪一部分不符合规格吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JJJD:

        感谢您的 TEPLY,我们已经展开了上面的波形,所以测量是不准确的。 请参阅下图 tINIT3=1.686ms<2ms、但 LDRR4手册要求 tINIT>2ms。如果没有这个10us 脉冲、我相信 tINIT3符合 LPDDR4数据表的要求、并且我在数据表 LPDDR4上电时序中没有看到此脉冲。我还就这个问题咨询了 LPDDR4制造商、他们告诉我、他们由 SOC 控制。 他们建议我们咨询原始 TI 工厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发送您正在使用的 DDR 配置文件(*。dtsi 或*。h 和*。syscfg)?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JJJD:

     plaese See this case ,关于 LPDDR 写序列,这就是我给你的帖子,并有我们的 DDR 配置,你可以从那里下载:

     https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-   forum/1431360/am2432-LPDDR4-TIMING-ERROR/5609000#5609000 soc

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们以前没有看到过这个。  我来看看我们的实验中的一个 EVM

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进入该实验、我们的 EVM 显示了正确的2ms 延迟

    我不知道为什么会看到更少的情况。  可以发送原理图和探测点吗?  复位信号似乎被拉至高电平、而不是被驱动为高电平。

    此致、

    James

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、JJJD:

     感谢您的回复、您的测试波形、看起来只是符合2ms、但您是否扩展了波形来测量复位和 CKE 上升沿之间的时间或2ms? 我的 lpdd4 原理图 (如下图所示)和  测试点是在 LPPD4的这一侧进行挖的通孔。

     图1  lpdd4 原理图

    我想我的测试波形与您的测试波形相同、只是我的时间不符合2ms (我仍然测试了其他电路板、发现大多数模块 tINIT3接近2ms、大约为1.96ms)、因此我的 CKE 被驱动为高电平、而不是拉为高电平。我声称 SOC 为什么触发此脉冲、因为 LPDDR4时序没有此脉冲、目前我们的测试部门认为这一次不符合规格、如果问题通过、那么 TI 无法解决、 需要解释此问题是否会造成任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET 信号上的下拉应为10K (不是2.2K)、需要移除电容器。  电容器很可能就是问题所在、因为这会减慢信号的上升时间。  这可能是您测得的值略小于2ms 的原因。

    我放大后在板上进行了测量、所需的时间至少为2ms。   

    在命令总线培训期间、您发布的初始化图并未考虑 CKE 为低电平时的时间。  请参阅规范的此部分:

    2ms TINIT3之后、控制器将发出训练命令并将 CKE 驱动为低电平、如 CBT 所述。

    此致、

    James