This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-DK-TM4C129X:Windows 11下的 Stellaris ICDI 驱动程序

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497182/sw-dk-tm4c129x-stellaris-icdi-driver-under-windows-11

器件型号:SW-DK-TM4C129X

工具与软件:

由于 前一个线程 已锁定、我必须开始新的线程以将其标记为已解析。

问题在于、我们的 IT 部门已 在所有标准 Win11安装中关闭并禁用 Windows 11中的 Core Isolation Memory Integrity (核心隔离内存完整性)设置。   

解决方案:让它扭转这种变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    yong yu 说:
    解决方案:让它扭转这一变化。

     您的帖子已发送给我。 很高兴您的 IT 部门解决了此问题。