This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:通过 IEC-69508认证的 SafeTI 库访问权限

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497525/rm48l952-safeti-library-access-for-iec-69508-certification

部件号:RM48L952

工具/软件:

您好、

我们正在为我们的安全关键型应用使用 Hercules 安全等级微型、并想知道我是否可以访问 SafeTI 库以提供处理器级完整性。 请让我知道如何联系一个联系人来推进此对话并讨论更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avid、

    我向您发送了一个朋友请求、请接受。 一旦您接受它,我们就可以通过私人聊天窗口进行通信。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚接受。 谢谢