This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:脚本控制台错误。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496225/lp-am243-scripting-console-error

器件型号:LP-AM243

工具/软件:

您好:

我在浏览 AM243x SDK 指南时遇到了错误。

我使用 CCS 20.0.0 Theia 和 LP-AM243x。

我当时正尝试通过 CCS 脚本示例进行 SOC 初始化。 我收到这个错误。

loadJSCFile ("C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20/tools/ccs_load/am243x/loa)
dmsc_hsfs.js")
未捕获的引用错误:未定义 loadJSFile

另外,当我尝试没有 paranthesis 我也得到错误。

JS:> loadJSFile "C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20/tools/ccs_load/am243x/loa
d_dmsc_hsfs.js"
loadJSFFile "C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20/tools/ccs_load/am243x/load_dms
c_hsfs.js"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s
^^^^^^^^^^μ s

未捕获的语法错误:意外的字符串

当我试图查找帮助时,我也得到了这个错误。

js:> help loadJSFile
帮助 loadJSFile
^^^^^^^^^^μ s

未捕获的语法错误:意外的标识符

我想这是成为切换到 theia 改变了事情?

期待您的帮助、谢谢。

此致、

Mehmet