This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在 TMS570微控制器上申请适用于 FlexRay 的 MCAL 驱动程序

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494872/tms570ls3137-request-for-mcal-driver-for-flexray-on-tms570-microcontrollers

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我目前正在从事一个涉及 TMS570微控制器系列的项目、需要 FlexRay MCAL 驱动程序。 尽管在各种论坛帖子中进行了搜索、但我遇到了一些问题、例如无法正常工作的链接以及对仅收取费用提供驱动程序的第三方提供商的引用。

有人能否提供有效的链接来下载适用于 TMS570系列的 FlexRay MCAL 驱动程序? 或者、如果您知道可以免费获得此驱动程序的任何来源、我非常感谢您的指导。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    最新的 MCAL 仅支持以下驱动程序:

    本设备的上一版本 MCAL 不支持 FlexRay、我将与我的高级同事(QJ Wang)进行一次确认。

    --
    此致、
    Jagadish。