This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART-AM263X:MCU-PLUS-SDK Uniflasher.py 中存在错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497205/mcu-plus-sdk-am263x-bug-in-uart-uniflasher-py

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X-AM263X
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

将`tools/boot/uart_uniflasher.py`与命令行参数(无 cfg 文件)一起使用时、会收到以下错误:  
回溯(最近一次呼叫):

File "tools/boot/uart_uniflash.py", line 518, in main
elif linecfg.optype in ["flash-mcelf-xip"]:
UnboundLocalError: local variable 'linecfg' referenced before assignment

查看了 uart_uniflash.py、这里有一个错误:  

行518-519:

            elif linecfg.optype in ["flash-mcelf-xip"]:
                send_mcelf_xip(linecfg, serialport)

在代码的这一部分、这应该是`cmdlinecfg` Not `linecfg`。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakif:

    感谢您指出这一点、似乎是一个拼写错误。 我来分析和修复此问题(用于内部跟踪的 JIRA 链接:jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-14415)。 功能方面、使用完整命令使用 uart_uniflash.py 刷写 SBL 和应用程序时、我没有观察到任何问题、如果您遇到功能方面的任何问题(除了上述器件之外)、请告诉我。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当二进制小于1兆字节或 optype 不是"flash"或"flashverify"时、该代码路径会被命中。
    python IDE 或 linter 可能会捕获此拼写错误、以供将来参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakif:

    当二进制小于1兆字节、或者当 optype 不是"flash"或"flashverify"时、此代码路径会被命中。

    感谢您的分享。 我将在2025年的即将发布版本中修复此问题。

    python IDE 或 linter 可能会捕获此拼写错误、以供将来参考

    我不知道内部怎么遗漏了这个拼写错误。 将确保做到这一点。

    此致、
    Shaunak