This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:MCU-PLUS-SDK 的 PROFINET SDK 调度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1494640/mcu-plus-sdk-am243x-profinet-sdk-schedule-for-am243x

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMLP-AM243

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否查看 AM243x 的 Profinet SDK 计划?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 版本可在此处找到:https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM243X/09.02.00.24 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh、
    谢谢你。 让我与客户核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh、

    我们注意到 TMDS243EVM (ALV)上的 Siemens ERTTM 协议栈支持 PROFINET RT/IRT。

    我们想进一步询问、对于 LP-AM243 (ALX)上的 Siemens ERDEC 栈、PROFINET RT/IRT 是否支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh、

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进一步询问在 LP-AM243 (ALX)上是否支持 PROFINET RT/IRT 与 Siemens ERTEC 栈?

    此计划将跟踪工业通信 SDK 10.01的2025年4月底/ 5月初版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pratheesh、

    非常感谢。 因此我们没有确认  SDK 10.01将在 LP-AM243上支持 Siemens ERDEC 堆栈 、我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们并不确认  SDK 10.01将支持 LP-AM243上的 Siemens ERDEC 堆栈

    栈中不会有任何更改(在本例中为基于 Siemens ERTTM 栈)、但启用 XIP 支持以使应用在 OCRAM 中留出空间。