This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SBL OSPI 关于 taskCreate 的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497371/am2432-sbl-ospi-questions-about-taskcreate

器件型号:AM2432

工具/软件:

你(们)好

我对 am2432 SBL ospi 示例有疑问。

我知道 SBL ospi 是基于 nortos 提供的。

我想知道的是、我要创建一个任务来执行不同的函数、如所提供的示例中的 taskCreate。

我知道我无法在 nortos 环境中创建任务。

您能给我提供一个基于 FreeRTOS 的示例吗?
或者、您知道任何 API 用于在 nortos 或类似内容中创建任务吗?

我将等待您的回答。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    Unknown 说:
    我想知道的是、我要创建一个任务、该任务执行提供的示例中的 taskCreate 等不同函数。

    我假设您要为并行执行创建2个任务、nortos 无法实现这一点。

    Unknown 说:
    您能为我提供一个基于 FreeRTOS 的示例吗?

    SBL 应该引导应用程序、如果需要运行额外任务、您应该将其添加到应用程序映像中。 这就是为什么 MCU+SDK 仅支持基于 nortos 的 SBL 示例、并且不支持基于 FreeRTOS 的 SBL 示例的原因。

    此致、

    会面。