主题中讨论的其他器件: ADS8688、 MSPM0G3507
工具/软件:
我当前正在使用 MSPM0G3507-Q1芯片的 SPI 功能;下面是我的功能简介、我将 MSPM0G3507-Q1设置为主机、将 ADS8688设置为从器件、主机发送命令代码(0x00000000、0xA0000000)、数据从从从从器件收集并返回到主机。 这是我预期的过程、但在使用期间、我无法接收机器返回的数据(确切地说、我在程序中设置了接收中断、并在中断中添加了断点验证、进入中断是正常的、但我无法读取 RxData 寄存器中的数据、检测到 RXFIFO 的状态、无法读取 RXDATA 寄存器中的数据。 它显示为非空)。 我使用了从机器中的示波器 PICO、POCI、CLK、CS 引脚来显示波形是否正确。 原因是什么? 如何应对?
下面是我的程序代码和示波器图片的一部分
//Initial configuration of SPI
void SPI0_INIT()
{
//设置时钟源和分频
mySPI0->CLKSEL.bit.SYSCLK_SEL=1;
mySPI0->CLKDIV.bit.RATIO=0;
mySPI0->CTL0.bit.CSSEL=1; //CS线的选择
mySPI0->CTL0.bit.DSS=0xF; //数据尺寸
mySPI0->CTL0.bit.SPH=1; //极性相位
mySPI0->CTL0.bit.SPO=0;
mySPI0->CTL0.bit.FRF=1; //传输帧格式,
mySPI0->CTL1.bit.PES=0; //偶数奇偶校验模式
mySPI0->CTL1.bit.CP=1; //控制器或外设模式选择
mySPI0->CTL1.bit.PTEN=0; //发送奇偶校验
mySPI0->CTL1.bit.PREN=0; //接收奇偶校验
mySPI0->CTL1.bit.MSB=1; //传输的开始端,高位优先
//串行时钟分频器:用于产生SPI的发送和接收比特率
mySPI0->CLKCTL.bit.SCR=0xE;
//设置RX和TX FIFO中断阈值级别
mySPI0->IFLS.bit.RXIFLSEL=0x2;
mySPI0->IFLS.bit.TXIFLSEL=0x2;
//使能接收中断
//mySPI0->C_IMASK.reg=0xFF;
//mySPI0->C_IMASK.bit.TXEMPTY=1;
mySPI0->C_IMASK.bit.IDLE=1;
mySPI0->C_IMASK.bit.RX=1;
//mySPI0->C_IMASK.bit.RXFULL=1;
//mySPI0->C_IMASK.bit.DMA_DONE_RX=1;
//使能
mySPI0->CTL1.bit.ENABLE=1;
}
//Interrupt part
switch (mySPI0->C_IIDX.bit.STAT)
{
case 0x4: //接收中断
{
ALLFC.P01.FC[10]++;//mySPI0->C_IMASK.reg;
SPI.RxCount--;
SPI.RxDataW[SPI.RxCount]=mySPI0->RXDATA;
if(SPI.RxCount==0)
{
ALLFC.P01.FC[11]++;
SPI.TimeOut=0;
SPI_RX();
}
break;
}
//Sending part
void SPI_TX32(Uint32 _Data) //SPI发送函数
{
if(SPI.Busy) return;
SPI.TxD32=_Data;
SPI.TxCount=2;
SPI.RxCount=2;
mySPI0->TXDATA = SPI.TxDataW[1];
mySPI0->TXDATA = SPI.TxDataW[0];
SPI.Busy=5;
}