This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:文档中的引脚上没有蓝色 LED。

Guru**** 2914260 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497347/lp-mspm0l2228-blue-led-not-on-pin-in-documentation

器件型号:LP-MSPM0L2228

工具/软件:

尊敬的:

使用 LP-MSPM0L2228评估模块用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slau928/slau928.pdf)中的原理图文档时、我发现蓝色 LED 的连接存在问题。 根据文档(和 out_of_box 示例设计)、蓝色 LED 在引脚72处(PA23_VREF+)、但为了获得蓝色 LED 工作引脚45 (PA16_ADC14)、必须使用。 评估板标记为"Rev. A"

在哪里可以找到最新(正确)的 LaunchPad 文档 ?  

此致、

WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板标记为"Rev E1"。

    我的欧姆计指示 PA16 (BP 接头)和 J4之间的10MOhm。

    没有(其他)引脚 来探测 PA23、但示例 GPIO_TOGGLE_OUTPUT 使用 PA23并点亮蓝色 LED。

    我怀疑我们有不同的一代 Launchpad、但我不知道谁是更早/更晚的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LaunchPad 用户指南未更新。 这份已发布的用户指南适用于 Rev. E Launchpad。

    附加最新版本的 LaunchPad 原理图、供您参考。

    e2e.ti.com/.../FileMCU128_5F00_LP_2D00_MSPM0L2228.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我今天从 TI store 购买了新器件、会不会收到修订版 A?