This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:TI AM2434芯片上的 MAC 地址

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1490103/am2434-mac-address-on-am2434-chip-from-ti

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好:

我们目前正在使用 AM243x-LP 开发一款产品、根据数据表、该产品包含存储在 EEPROM 板 ID 中的德州仪器(TI)提供的 MAC 地址。 当我们计划转换到具有空 EEPROM 的 AM2434ALX 芯片时、我们想阐明以下内容:根据 TI 的提供、AM2434ALX 芯片是否仍然具有存储在电子保险丝中的用于通过 EtherNet/IP 进行通信的 MAC 地址? 或者、我们是否需要购买一束 MAC 地址、然后在制造过程中将其闪存到器件中?

欢迎您就此问题提供指导。


BR
Matej.