This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:调试过程

Guru**** 2454490 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498472/am263p4-debug-process

器件型号:AM263P4

工具/软件:

您好:

我目前正在定制电路板上使用 AM263P4。  我想调试代码、但由于 电路板上未连接 UART 引脚、软件断点和"DebugP_LOG"函数无法正常工作。  

例如,我为"Drivers_open ()"函数设置了断点,但我甚至没有从该点进行调试。 我有这么多的 API 文件夹、其中有很多功能、大家都知道。 因此,我必须遵循或检查函数内的一些数据的值。


如何调试代码?  

此致、

BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BK:

    您是否尝试过使用 CCS 硬件断点? 右键点击您要推入断点的行、然后选择硬件断点

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我认为当我单击断点行时、我在使用硬件断点... 这是如此的有帮助和快速。

    谢谢你。

    此致、
    BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BK:

    添加的默认断点为软件断点(通过双击该行或通过断点窗口)。 我不确定是否可以更改默认属性。

    为便于理解、就 CCS 而言、"断点"是指软件断点、"硬件断点"是指可在没有 UART 的情况下使用的实际硬件断点。

    此致、
    Shaunak