This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:I/O 迟滞

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498396/mspm0l1105-hysteresis-of-i-o

器件型号:MSPM0L1105

工具/软件:

MSPM0L1105、我对此 MCU 中 GPIO 的迟滞有一些问题、如下所示:
IC 的 VDD 为3.228V
1、规格中只有一个迟滞最小值、计算结果为0.1x3.228V=0.3228V;最大值是多少?
2. IC 本身具有 VIH 和 VIL、我对迟滞的理解可以计算出来
Vih (min)= 3.228V x 0.7 = 2.26V。
(max)= 3.228V x 0.3=0.968V
SO HYSTERE=1.292V (2.26V-0.968V)
规格中的迟滞含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SDIO、默认情况下启用迟滞。 HYSTEN 位无效。

    我已经完成了测试。 我使用 GPIO 中断来监控逻辑电平变化。 当逻辑电平从0变为1或从1变为0时、将切换 GPIO 中断生成和另一个 GPIO

    • 输入电压从0V 变为3.3V。阈值约为1.63V
    • 输入电压从3.3V 变为0V。阈值约为1.44V

    迟滞意味着(1.63-1、44)

    Zoey