This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:[LP-AM243 ]通过以太网进行 AM2434固件升级-需要跟进

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2432, LP-AM243, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1491400/lp-am243-lp-am243-am2434-firmware-upgrade-over-ethernet---need-follow-up

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:AM2434AM2432Sysconfig

工具/软件:

HII、

我之前有关通过以太网进行固件升级 的主题(链接:LP-AM243:通过以太网进行 AM2434固件升级-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛)在得到响应之前已关闭。 有人可以帮助解决我的问题吗?

谢谢、

Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如之前的主题中所述、如果现有的 AM263x 示例满足您的要求、您可以为 AM243x 移植现有的 AM263x 示例。

    关于  AM263x 上的 QSPI、EDMA 和 HSM 客户端-您可以使用 AM243x 上提供的 OSPI 和 UDMA、并删除 HSM 客户端部分。

    当移植到 AM243x 时、我建议从一个空示例开始、并在其中添加必要的组件和文件。

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    按照您的建议、我为 AM243x 创建了一个空工程、添加了必要的引导加载程序组件。 但是、我遇到了以下问题:

    在 sbl_enet.c 文件中、存在与#include 相关的错误 。

    由于 AM243x 使用 UDMA 而不是 EDMA、因此我应该用 UDMA 等效项替换这些调用、还是有替代方法?

    如果需要更换、您能否确认要使用的 UDMA API?

    请让我知道如何处理这些问题。

    此致、
    Kavaskar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    上次解决此用例的目的是在 AM243x/AM64x 上启用以太网引导  (勘误表 i2331使该方法不适用于生产系统)。

    您也可以参考 sbl_enet.c 文件的更改。 请在此 E2E 中找到 zip 文件- am2431-support-of-Ethernet-boot

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nitika ,

    当我尝试在我的 SDK (C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32)中构建 ZIP 文件时,我遇到了以下错误:

    [0]**** Build of configuration Debug for project bootloader_2 ****
    [1]"C:\\ti\\ccs2002\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O 
    ...
    [9]makefile:153: recipe for target 'bootloader_2.out' failed
    [10]"syscfg/linker.cmd", line 74: error #10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section, or the section contains padded functions. Run placement with alignment fails for section "GROUP_4" size 0x17ad06. Available memory ranges:
    [11]   MSRAM        size: 0x40000      unused: 0x38230      max hole: 0x38228   
    [12]"syscfg/linker.cmd", line 60: error #10099-D: program will not fit into available memory, or the section contains a call site that requires a trampoline that can't be generated for this section, or the section contains padded functions. Placement with alignment fails for section "GROUP_2" size 0x5c068. Available memory ranges:
    [13]   MSRAM        size: 0x40000      unused: 0x38230      max hole: 0x38228   
    [14]error #10010: errors encountered during linking; "bootloader_2.out" not built
    [15]tiarmclang: error: tiarmlnk command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
    [16]gmake[1]: *** [bootloader_2.out] Error 1
    [17]makefile:149: recipe for target 'all' failed
    [18]gmake: *** [all] Error 2
    

    但是、当我在 AM64x SDK (MCU_PLUS_SDK_am64x_10_00_00_20)中构建相同的代码时、它会成功编译。 我是否可以在 AM2434板上使用 AM64x SDK 生成的.tiimage?

    此外、我还提到了以太网引导文档、其中提到了切换到以太网引导模式。 如何在 LP-AM2434上配置 DIP 开关设置以启用以太网引导模式?

    此外、我们的定制板(AM2432)始终处于 OSPI 引导模式、我无法选择切换引导模式。 在这种情况下、如何更新固件?

    此致、

    Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    如果我的上述答复不清楚、则表示歉意。

    我共享的 zip 文件包含 完全不同的实现方式-  以太网引导、不适用于生产系统。

    您的用例是使用以太网进行刷写、因此您应该将 AM263x 实现作为 AM243x 的配套产品。 您可以使用 zip 文件来了解如何将 AM263x 实现中的 QSPI、EDMA 和 HSM 客户端替换为 AM243x 上的 OSPI 和 UDMA。

    在 sbl_enet.c 文件中、存在与#include 相关的错误 .

    退一步、您可以通过参考 zip 文件中的 sbl_enet.c 并相应地修改 AM263x 代码来修复这些错误。

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    我浏览了以太网引导文档、其中提到了切换到以太网引导模式。 如何在 LP-AM2434上配置 DIP 开关设置以启用它?

    此外、我们的定制板(AM2432)始终设置为 OSPI 引导模式、我无法更改它。 在这种情况下、如何更新固件?

    谢谢、
    Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    如何在 LP-AM2434上配置 DIP 开关设置以启用它?

    在 LP-AM243上、您无法切换到以太网引导模式(与 EVM 相比、LP 上不提供有限的 DIP 开关)。  

    如果您查看 AM263x 文档、其中提到需要以与刷写 SBL_null 相同的方式刷写 SBL_QSPI_enet、然后切换到 OSPI 引导模式。 电路板上电后、应用图像通过以太网发送到 EVM。  

    此外、我们的定制板(AM2432)始终设置为 OSPI 引导模式、我无法更改它。 在这种情况下、如何更新固件?

    是否也无法切换到 UART 引导模式? 您目前如何刷写电路板?

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    我的定制电路板始终以 OSPI 模式引导。

    目前、我首先通过 CCS 连接到目标、并使用 GEL 脚本从 OSPI 模式切换到 UART 模式。 然后、我通过 CMD 运行 Python 脚本以刷写电路板。 刷写完成后、重置电路板。

    您已经拥有 SBL_QSPI_enet AM2434驱动程序? 如果是、请您与我分享一下吗?

    谢谢、
    Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    您有吗 SBL_QSPI_enet AM2434驱动程序? 如果是、请与我分享吗?

     如前一个线程中所述、我们目前 AM243x SDK 中不支持 SBL_QSPI_enet 驱动程序、该驱动程序可用于 AM263x (必须针对 AM243x 进行移植)。

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    根据您的建议、我实施了该流程。 但是、该函数

    EnetApp_initPhyStateHandlerTask(&gEnetSBL_LLDObj.appEvents);

    AM243x 中缺失、但 AM64x/AM243x 中可用。 我已附加错误日志、请提供 AM243x 的相关函数。

    谢谢、
    Kavaskar

    [0]**** Build of configuration Debug for project sbl_eboot ****
    [1]"C:\\ti\\ccs2002\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O 
     
    [2]Building file: "../sbl_enet.c"
    [3]Invoking: Arm Compiler
    [4]"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/include/c" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/security" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/utils" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/utils/include" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/core" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/core/include" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/core/include/core" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/core/include/phy" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/hw_include" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/hw_include/mdio/V4" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/soc/k3/am64x_am243x" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/middleware" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/board/ethphy/port" -I"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/board/ethphy/enet/rtos_drivers/include" -DSOC_AM243X -D_DEBUG_=1 -g -Wall -Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end -Wno-unused-function -MMD -MP -MF"sbl_enet.d_raw" -MT"sbl_enet.o" -I"D:/vpg_project/sbl_eboot/Debug/syscfg"   -o"sbl_enet.o" "../sbl_enet.c"
    [5]Finished building: "../sbl_enet.c"
     
    [6]Building target: "sbl_eboot.out"
    [7]Invoking: Arm Linker
    [8]"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/bin/tiarmclang.exe" -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -mlittle-endian -mthumb -DSOC_AM243X -D_DEBUG_=1 -g -Wall -Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end -Wno-unused-function -Wl,-m"empty.Debug.map" -Wl,-i"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/drivers/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/board/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/sdl/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/security/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/kernel/freertos/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/middleware/lib" -Wl,--reread_libs -Wl,--diag_suppress=10063 -Wl,--diag_wrap=off -Wl,--display_error_number -Wl,--warn_sections -Wl,--gen_xml_func_hash -Wl,--xml_link_info="sbl_eboot_linkInfo.xml" -Wl,--ram_model -o "sbl_eboot.out" "./empty.o" "./syscfg/ti_dpl_config.o" "./syscfg/ti_drivers_config.o" "./syscfg/ti_drivers_open_close.o" "./syscfg/ti_pinmux_config.o" "./syscfg/ti_power_clock_config.o" "./syscfg/ti_board_config.o" "./syscfg/ti_board_open_close.o" "./syscfg/ti_enet_config.o" "./syscfg/ti_enet_open_close.o" "./syscfg/ti_enet_soc.o" "./syscfg/ti_enet_lwipif.o" "./main.o" "./sbl_enet.o" -Wl,-l"syscfg/linker.cmd"  -Wl,-lfreertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -Wl,-ldrivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -Wl,-lboard.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -Wl,-lenet-cpsw.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -Wl,-lmiddleware.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -Wl,-llibc.a -Wl,-llibsysbm.a 
    [9]makefile:153: recipe for target 'sbl_eboot.out' failed
     
    [10] undefined                       first referenced
    [11]  symbol                             in file     
    [12] ---------                       ----------------
    [13] EnetApp_initPhyStateHandlerTask ./sbl_enet.o    
     
    [14]error #10234-D: unresolved symbols remain
    [15]error #10010: errors encountered during linking; "sbl_eboot.out" not built
    [16]tiarmclang: error: tiarmlnk command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
    [17]gmake[1]: *** [sbl_eboot.out] Error 1
    [18]makefile:149: recipe for target 'all' failed
    [19]gmake: *** [all] Error 2
    [20]**** Build Finished 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    您能否确认您的 SysConfig Enet 设置与您参考的示例相匹配。

    具体来说、您能否检查在 Enet (CPSW)> System Integration Config 中选择的 RTOS 型号、该变量应该设置为"No RTOS"-这会 在自动生成的文件 ti_enet_open_close.c 中添加函数 EnetApp_initPhyStateHandlerTask

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    感谢您的答复。 编译成功、但.tiimage未生成文件。
    如果我错过了一些内容、您能告诉我吗?

    谢谢、
    Kavaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    您能和我分享您的示例 Makefile 吗?

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ################################################################################
    # Automatically-generated file. Do not edit!
    ################################################################################
    
    SHELL = cmd.exe
    
    CG_TOOL_ROOT := C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS
    
    GEN_OPTS__FLAG := 
    GEN_CMDS__FLAG := -Wl,-l"syscfg/linker.cmd" 
    
    ORDERED_OBJS += \
    "./empty.o" \
    "./syscfg/ti_dpl_config.o" \
    "./syscfg/ti_drivers_config.o" \
    "./syscfg/ti_drivers_open_close.o" \
    "./syscfg/ti_pinmux_config.o" \
    "./syscfg/ti_power_clock_config.o" \
    "./syscfg/ti_board_config.o" \
    "./syscfg/ti_board_open_close.o" \
    "./syscfg/ti_enet_config.o" \
    "./syscfg/ti_enet_open_close.o" \
    "./syscfg/ti_enet_soc.o" \
    "./syscfg/ti_enet_lwipif.o" \
    "./main.o" \
    "./sbl_enet.o" \
    $(GEN_CMDS__FLAG) \
    -Wl,-lfreertos.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib \
    -Wl,-ldrivers.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib \
    -Wl,-lboard.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib \
    -Wl,-lenet-cpsw.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib \
    -Wl,-lmiddleware.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib \
    -Wl,-llibc.a \
    -Wl,-llibsysbm.a \
    
    -include ../makefile.init
    
    RM := DEL /F
    RMDIR := RMDIR /S/Q
    
    # All of the sources participating in the build are defined here
    -include sources.mk
    -include subdir_vars.mk
    -include subdir_rules.mk
    -include objects.mk
    
    ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
    ifneq ($(strip $(C55_DEPS)),)
    -include $(C55_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C_UPPER_DEPS)),)
    -include $(C_UPPER_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S67_DEPS)),)
    -include $(S67_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S62_DEPS)),)
    -include $(S62_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S_DEPS)),)
    -include $(S_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(OPT_DEPS)),)
    -include $(OPT_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C??_DEPS)),)
    -include $(C??_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(ASM_UPPER_DEPS)),)
    -include $(ASM_UPPER_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S??_DEPS)),)
    -include $(S??_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C64_DEPS)),)
    -include $(C64_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(CXX_DEPS)),)
    -include $(CXX_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S64_DEPS)),)
    -include $(S64_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(INO_DEPS)),)
    -include $(INO_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(CLA_DEPS)),)
    -include $(CLA_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S55_DEPS)),)
    -include $(S55_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(SV7A_DEPS)),)
    -include $(SV7A_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C62_DEPS)),)
    -include $(C62_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C67_DEPS)),)
    -include $(C67_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(PDE_DEPS)),)
    -include $(PDE_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(K_DEPS)),)
    -include $(K_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
    -include $(C_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(CC_DEPS)),)
    -include $(CC_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C++_DEPS)),)
    -include $(C++_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(C43_DEPS)),)
    -include $(C43_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S43_DEPS)),)
    -include $(S43_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(ASM_DEPS)),)
    -include $(ASM_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(S_UPPER_DEPS)),)
    -include $(S_UPPER_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(CPP_DEPS)),)
    -include $(CPP_DEPS)
    endif
    ifneq ($(strip $(SA_DEPS)),)
    -include $(SA_DEPS)
    endif
    endif
    
    -include ../makefile.defs
    
    # Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables 
    EXE_OUTPUTS += \
    sbl_eboot.out 
    
    EXE_OUTPUTS__QUOTED += \
    "sbl_eboot.out" 
    
    
    # All Target
    all: $(OBJS) $(GEN_CMDS)
    	@$(MAKE) --no-print-directory -Onone "sbl_eboot.out"
    
    # Tool invocations
    sbl_eboot.out: $(OBJS) $(GEN_CMDS)
    	@echo 'Building target: "$@"'
    	@echo 'Invoking: Arm Linker'
    	"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/bin/tiarmclang.exe" -mcpu=cortex-r5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -mlittle-endian -mthumb -DSOC_AM243X -D_DEBUG_=1 -g -Wall -Wno-gnu-variable-sized-type-not-at-end -Wno-unused-function -Wl,-m"empty.Debug.map" -Wl,-i"C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/drivers/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/board/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/sdl/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/security/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/networking/enet/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/kernel/freertos/lib" -Wl,-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32/source/middleware/lib" -Wl,--reread_libs -Wl,--diag_suppress=10063 -Wl,--diag_wrap=off -Wl,--display_error_number -Wl,--warn_sections -Wl,--gen_xml_func_hash -Wl,--xml_link_info="sbl_eboot_linkInfo.xml" -Wl,--ram_model -o "sbl_eboot.out" $(ORDERED_OBJS)
    	@echo 'Finished building target: "$@"'
    	@echo ' '
    	@$(MAKE) --no-print-directory post-build
    
    # Other Targets
    clean:
    	-$(RM) $(GEN_MISC_FILES__QUOTED)$(GEN_FILES__QUOTED)$(EXE_OUTPUTS__QUOTED)
    	-$(RM) "empty.o" "syscfg\ti_dpl_config.o" "syscfg\ti_drivers_config.o" "syscfg\ti_drivers_open_close.o" "syscfg\ti_pinmux_config.o" "syscfg\ti_power_clock_config.o" "syscfg\ti_board_config.o" "syscfg\ti_board_open_close.o" "syscfg\ti_enet_config.o" "syscfg\ti_enet_open_close.o" "syscfg\ti_enet_soc.o" "syscfg\ti_enet_lwipif.o" "main.o" "sbl_enet.o" 
    	-$(RM) "empty.d" "syscfg\ti_dpl_config.d" "syscfg\ti_drivers_config.d" "syscfg\ti_drivers_open_close.d" "syscfg\ti_pinmux_config.d" "syscfg\ti_power_clock_config.d" "syscfg\ti_board_config.d" "syscfg\ti_board_open_close.d" "syscfg\ti_enet_config.d" "syscfg\ti_enet_open_close.d" "syscfg\ti_enet_soc.d" "syscfg\ti_enet_lwipif.d" "main.d" "sbl_enet.d" 
    	-$(RMDIR) $(GEN_MISC_DIRS__QUOTED)
    	-@echo 'Finished clean'
    	-@echo ' '
    
    post-build:
    	-$(MAKE) -C D:\vpg_project\sbl_eboot -f makefile_ccs_bootimage_gen OUTNAME=sbl_eboot PROFILE=Debug MCU_PLUS_SDK_PATH=C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_10_01_00_32 CG_TOOL_ROOT=C:/ti/ccs2002/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_4.0.1.LTS CCS_INSTALL_DIR=C:\ti\ccs2002\ccs\ CCS_IDE_MODE=desktop DEVICE=am243x
    	-@echo ' '
    
    .PHONY: all clean dependents
    .SECONDARY:
    
    -include ../makefile.targets
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    我为 AM2434器件连接了 sbl_ospi_enet 驱动程序。 您能回顾一下吗?如果我错过了任何配置、或者有任何内容看起来不正确、可以告诉我。

    如果有任何需要修改的地方、敬请告知。

    谢谢。此致、
    Kavaskar                          e2e.ti.com/.../sbl_5F00_eboot.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavaskar:

    SBL 示例的 Makefile 包含用于生成更多文件的附加命令。 如需更多信息、请参阅现有的 SBL 示例。

    您能否将 ti-arm-clang 文件夹中的 Makefile 替换为以下所附的 Makefile、如果可以正常使用、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../8422.makefile

    此致、

    Nitika.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .tiimage文件已成功生成。 接下来我将测试驱动程序并保持发布。