This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:故障模式教程

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498062/tms570ls3137-failure-mode-tutorial

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

你好、TMS570 Champ!

客户正在使用 TMS570LS3137DZWTQQ1开发一个器件(BTM)、该器件可接收诸如列车位置和速度限制等地面信息。 他们请求提供一份详细说明失效模式的文档。 如果可用、他们希望您与应用手册、参考手册或介绍失效模式的任何其他类型的文档共享。

对于其项目要求、失效模式分析在功能安全(FuSa)分析(包括 FMEDA (失效模式、影响和诊断分析)中非常重要。 如果功能安全手册中包含此类信息、请提供该文档。 有关公司是 DAE***、最近签署了一份 NDA。

谢谢。
此致、
插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我向您发送了一封私人邮件、请在此处提供回复以继续处理。

    --
    此致、
    Jagadish。