This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:关于外部陶瓷谐振器的振荡

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105, SYSCONFIG, TMDSEMU110-U, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1483826/mspm0g1105-regarding-the-oscillation-of-an-external-ceramic-resonator

器件型号:MSPM0G1105
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigTMDSEMU110-ULP-MSPM0G3507

工具/软件:

 我已经开始调试原型了。

我将 Murata Manufacturing 制造的陶瓷谐振器连接到外部。

程序尚未安装、电源仅打开、但不会振荡。

产品名称是"CSTNE8M00G550000R0"。

在论坛上介绍的精工爱普生产品很难购买,所以我选择了 Murata 产品。

MSPM0G1105没有匹配信息、但它与 MSP430F 系列和 TMS320F 系列相匹配。

所以我用它认为这是好的。

我看来,为了与陶瓷谐振器振荡,相应的端子必须分配给 HFXIN 和 HFXOUT。

(使用 XDS110、程序安装等进行手动设置)

这种想法是正确的吗?

提前感谢您。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 M0G1105与这款 陶瓷谐振器配合使用时应该没问题。 您可以通过  HFXIN 和 HFXOUT 引脚连接它。 您在电路板上是否遇到任何问题?

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、现金

    感谢您的快速答复。

    我很高兴听到您的评论、我选择的陶瓷谐振器没有问题。

    还要确认的一点是、如果只给上电、此陶瓷谐振器不会振荡

    没有编程的 MSPM0G1105、正确吗?

    我假设它不会振荡、因为它没有分配给 HFXIN 和 HFXOUT 引脚、是这样吗?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     在我看来、这个谐振器看起来很好。

    您需要在软件中使用 HFXT 配置对 MCU 进行编程。 而且硬件连接正确。 然后、在 MCU 上电时、谐振器应按预期工作。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您发送编修。

    我很高兴知道我的理解是正确的。

    非常感谢。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    今天、我加载了一个 MCU 程序并进行了检查、陶瓷谐振器输出关于8 MHz。

    电压仅略低于400mV。

    我查看了 MCU 标准、但不了解所需的规格。

    目前、当我在对 MCU 进行编程后通过复位来重新引导时、会发生错误、即 XDS110探针无法连接到目标、

    我认为这是由陶瓷谐振器的输出电平引起的。

    我希望提供一些建议。

    我有急事。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电压400mV 似乎很低。 电路中 HFXT 周围是否有任何负载电容。 如果是、请尝试移除这些电容器、因为内置负载电容足够高。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您发送编修。

    它真的很低吗?

    电流电路图如下所示、没有负载。

    R77为非安装型。

    我需要多少伏的电压?

    无法连接 XDS110探针、因此无法切换内部振荡器。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以重新连接 MCU。 您可以在 MCU 上电之前尝试将 NRST 引脚保持在低电平。 保持它、然后给 MCU 上电。 然后尝试连接 XDS-110、并检查您是否可以对 MCU 进行编程或运行恢复出厂设置。

    对于晶体、我认为电压应接近 VDD。  

    也许您可以尝试使用 R77为1M Ω、R78为330 Ω、就像晶体数据表中建议的电阻一样。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您发送编修。

    遗憾的是、改变电阻值没有改变电压电平。

    初始化出厂设置仍然不起作用。

    我在互联网上阅读了一篇文章、其中提到增大负载电容会增加激励电平、

    所以我正在尝试这种方法、但修改是很困难的、我还无法进行检查。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 添加负载电容有什么进展?

    但是、如果仍然无法以某种方式连接到 MCU、也可能会导致问题。 您知道如何在 MCU 上正确运行恢复出厂设置吗?

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您发送编修。

    改变产能是困难的、因此我仍在考虑这一点。

    尝试更改容量的目的是将其更改为初始设置(使用 MCU 的内置时钟)、

    所以、即使 XDS110探针不稳定、我也只想连接它。

    如您所说、我只想将其重置为出厂设置。

    我还没有弄清楚如何将其重置为出厂设置、因此请告诉我。

    这就是我想知道的。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    我有疑问。

    >重新连接 MCU。 您可以在 MCU 上电之前尝试将 NRST 引脚保持在低电平。 保持它、然后给 MCU 上电。 然后尝试连接 XDS-110、并检查您是否可以对 MCU 进行编程或运行恢复出厂设置。

    这是否意味着仅 MCU 的 NRST 引脚保持低电平?

    目前、NRST 也连接到连接器、用于连接 XDS110探针。

    这是否意味着、如果它只是 MCU 的 NRSRT、则需要进行分离?

    您说要在保持 MCU NRST 低电平时开启 MCU 的电源、但我可以在接通电源后释放低 NRST 吗?

    NRST 也连接到 XDS110探针、但如果我在将 MCU 保持低电平的同时打开其电源、然后释放 NRST 并尝试连接 XDS110探针、则无法连接。 (目标未连接)

    请也告诉我您之前的查询。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在为 MCU 上电之前、断开 NRST 引脚与 XDS110的连接。 MCU 上电后、可以将 NRST 引脚释放至高电平。  

    有关恢复出厂设置过程、请参阅本指南。  

    e2e.ti.com/.../3542.Factory_5F00_reset_5F00_v3.pdf

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您的答复。

    我将查看该指南以了解恢复出厂设置过程。

    很抱歉问过很多次。

    >您可以在打开 MCU 电源之前断开 NRST 引脚与 XDS110的连接。 MCU 上电后、可以将 NRST 引脚释放至高电平。  

    这是什么意思?

    它是 SysConfig 的以下部分吗?

    还是 XDS110探针侧的设置?

    请提供帮助。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、它不是 SysConfig 中的一个配置。  

    在手动为硬件侧的 MCU 上电之前、您可以断开 NRST 引脚与 XDS110的连接。  

    MCU 上电后、可以通过重新将 NRST 引脚连接到 XDS110 RST 引脚、释放 NRST 引脚至高电平。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您的快速答复。

    我真的很抱歉问这么多次。

    这可能是 XD110探头用户指南3.7.3.1中写的吗?

    是这样吗?

    或者、您是说在给 MCU 上电之前不要连接 XDS110探针、而是在上电后连接 XDS110探针?

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是  XD110探头用户指南中写的内容。 例如、使用 LP、在给 MCU 上电之前、我移除了 NRST 引脚上的跳线。 它断开 MCU 和 NRST 引脚上 XDS-110之间的连接。 然后手动将 NRST 引脚连接到 GND。 然后为电路板供电。  

    电路板上电后、可将 NRST 重新连接到 XDS-110 NRST 引脚。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您多次的解释。

    在硬件连接方面、这是否意味着 NRST 必须在 XDS110和目标 MCU 之间分离?

    确切地说、我现在使用的是 TMDSEMU110-U

    如果我尝试实现您所解释的方法、我需要修改目标板、对吧?

    我还购买了 LP-MSPM0G3507、因此我认为无需进行任何修改、

    但我需要考虑如何将其连接到当前的目标板以及连接到 SWD 的10引脚连接器。

    这是正确的想法吗?

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在硬件连接方面、这是否意味着 NRST 必须在 XDS110和目标 MCU 之间分隔?

    我不理解这一发言。 XDS110和目标 MCU 之间的所有连接都是分开的。 您需要通过 XDS110和 MCU 之间的电缆或跳线连接 SWD 接口。 因此,它们都是分离的。

    我认为您不需要修改电路板。  好的、您在下面不保留 NRST 引脚。 因此、很难将 NRST 引脚连接到 XDS110。 没关系、无需将其连接回 XDS110。 运行出厂过程时、您可以手动按 RST 按钮、而不是将 NRST 引脚连接到 XDS110。   

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您发送编修。

    我可能会误解这一点、但我之前附上了一个电路图、其中包含一个手动将 NRST 设置为低电平的开关(触控开关)。

    BThis 开关连接到 CN5的 NRST、该 NRST 连接到 MCU 和 XDS110探针的10引脚适配器。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来没有问题。 无需将 RST 引脚连接到 XDS-110即可恢复出厂设置。  

    在不连接 RST 引脚的情况下运行恢复出厂设置命令时、您将输入 STATUS。 看到这种情况时、您可以手动按下电路板上的按钮。 并将自动完成恢复出厂设置命令。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    谢谢您让我知道。

    非常感谢您多次提供的帮助。

    由于 XDS-110不需要 RST、因此需要切断连接到目标板上 XDS-110的10引脚连接器的 RST 模式、对吗?

    我今天不能检查,所以我很快就会检查,并得到你。

    谨致问候;

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    已经有一段时间了。

    我还有其他问题、所以我还没有尝试过。

    该 PCB 需要恢复、以便其他问题解决后立即恢复。

    我一定会告诉你的结果。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hiroshi、

    明白。 @更新后、能否启动新主题并在帖子中添加"我"? 我们有规则规定线程需要在一个月内关闭。

    此致、

    现金好