This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:通过 PA18启用 BSL

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498325/mspm0g3519-enabling-bsl-via-pa18

器件型号:MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

团队、

代表我的客户发帖。  用户需要确认以下操作、才能正确启用 BSL。

我们想使用 MSPM0G3507/MSPM0G3519的 BSL 选项。

 

PA18默认值(BSL 引脚)似乎为高电平?  因此、如果我们进入 BSL 模式、那么我们需要将其拉低、对吧?

下面是电路、您能说明我的理解是正确的吗? 或需要对启动电路进行任何修改。  如果您看不到正确的映像、则会实施47.5k Ω 1%下拉至 GND。

 

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果 PA18在 MCU 复位/重新上电时被拉至高电平、则它将进入 BSL。  您需要在原理图中对其进行反转。

    Zoey