Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具/软件:
您好:
我按如下方式初始化串行端口:
void init_serial (void){
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);
MAP_GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);
MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_UART0);
MAP_UARTClockSourceSet (UART0_BASE、UART_CLOCK_PIOSC); // UART_CLOCK_PIOSC 或 UART_CLOCK_SYSTEM
MAP_GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTA_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
UARTStdioConfig (0230230400,16000000);
}
我想处理来自 GPS 的 NMEA 数据。 是否有一个关于在数据传入时进行串行处理的示例? 等效于:
while (Series.Available()){
C=Serial.read();
//用 c 做一些事情
}
此致、
c.