This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499381/am2434-am243x

器件型号:AM2434

工具/软件:

您好!

我正在调试菊花链中的两个 am2434:Sitara-1和 Sitara-2的问题。 我对菊花链中的 Satara-2感兴趣。 CCS 脚本编写  
第一个设置使用两个 TI AM243 LP。  我可以成功执行 CCS 脚本编写。 我还看到控制台输出与 AM243 LP 的 CCS 脚本的 TI 文档大多匹配。
之后我可以下载其他应用程序并执行它。

第二种设置是在我们自己的菊花链板上使用两个 Sitara 芯片。 使用相同的脚本时、无法执行 CCS 脚本编写。  

现在我已经用尽了各种假设。 因此、我想查看 BOOTMODE 寄存器、可以通过该寄存器检查硬件是否有错误。  

如何读取 CTRLMMR_MAIN_DEVSTAT 的值?

此致、
金龙

在两个代理地址读取存储器。 值为零。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 脚本编写之前这些值似乎都是零、在成功完成 CCS 脚本之后完全正确。