Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具/软件:
大家好!
之前、我们在公司中使用 MSP432P401R 芯片作为基于 ARM 的 MCU。
TI 已告知芯片已停产。
我们需要基于 ARM 的 MCU 作为新项目、并购买了用于开发的 LaunchPad。
我已阅读 TI 网站上的所有文档、但新工程有问题。
我导入的示例工程可以正常、可以调试或下载到芯片。
但如果我创建了一个新工程、即使代码与示例相同、也无法正常工作。
如果我使用新代码进行编码、则错误代码为#1965、有时是#10234-D 和#10010。
我是否需要检查任何配置?
BTW、
我以前使用寄存器级别进行编码、所以我只需查看项目中可能使用的一些函数。
如果您需要任何故障排除信息、请告诉我。


BR、
Yu-Chan、Chen