This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:2x_BUSCLK 规格

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498395/mspm0g3507-2x_busclk-specs

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

"dl_timer.h"中存在一个用于选择计时器时钟为2X_BUSCLK 的定义。

但是、两者都未提及:
  a)器件特定数据表(SLASEX6B、MSPM0G35x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器数据表(修订版 B)) NOR
  b)一般技术参考手册(SLAU846B、MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B))

这是正确的吗?如果可以选择2倍 BUSCLK 供计时器使用、那么是存在频率限制还是80MHz 是限制?

谢谢、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您的问题。

    请参考我们的技术参考手册。 我们 MSPM0电流器件的计时器时钟仅支持 BUSCLK、MFCLK 和 LFCLK、第四位将保留、也许可供新一代器件使用、请参阅下面的 CLKSEL 说明。

    我们无法为 MSPM0G3507使用2XBUSCLK。  

      

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pongfei 你好 ć,

    感谢您的答复。
    我确实在技术参考手册中看到该选项未列出、但令人困惑的是、"ti/driver_lib/dl_timer.h"中存在该选项

    謝謝 μ s、
    Dan 史登義 Staver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这个头文件有点令人困惑。 请忽略此项目以供您开发。