This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:ASIL 级 MCAL 适用于 AM2634

Guru**** 2930590 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496814/am2634-asil-rated-mcal-is-available-for-am2634

器件型号:AM2634

工具/软件:

您好:

我在工程之一中使用 AM2634微控制器、 由于我是新的这个家庭,我有以下疑问:  

1.此控制器有4个内核。 在4个内核中、任何特定的内核都被指定为安全??

2.此控制器是否提供了 ASIL 级 MCAL?

3. 是否需要使用任何特定的 PMIC IC 进行控制器电源监控?

4. 什么是 ASIL 依赖控制器 w.r.t 调度程序,RTOS 没有哪安全不符合?

5.该控制器是否能够进行数学运算(DSP 支持)??

6.有没有任何规定来衡量过程时钟的利用率???  

7.是否有任何规定跟踪/监控软件/代码??

8. PLS 工具是否 与本系列用于 TI 控制器的处理器利用率测量兼容?

9. 在控制器的特定核心中运行代码的特定配置是什么?

10. 有哪些调试工具/程序可用于现场问题?

请尽快帮助我消除疑虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人都能尽快回复我的查询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    2.是的、 为该控制器提供了 ASIL 级的 MCAL。
    对于我添加了相关专家的剩余问题、请期待尽快答复。

    谢谢、
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajakta、

    Unknown 说:

    不需要特定的 PMIC、但选择的任何 PMIC 都需要为每个电源轨提供足够的电压/电流、并根据电源时序规格管理器件启动。 数据表中提供了这些内容、在 TRM 中提供了更多详细信息。

    如果您想获得我们常用的几种器件的器件推荐、我可以提供这些器件。

    Unknown 说:

    我不确定您对时钟利用率的意思、但有对您的应用进行基准测试的方法-我需要邀请另一位专家详细介绍这方面的内容、或者您可以就该特定主题单独创建一个主题。

    Unknown 说:
    9.  在控制器的特定核心中运行代码的特定配置是什么?

    您能详细说明一下这一含义吗?

    [quote userid="580094" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496814/am2634-asil-rated-mcal-is-available-for-am2634  哪些调试工具/过程可用于现场问题?

    您能详细说明一下这一含义吗?

    此外、这些器件是否也会被置于现场安全状态、因为它们启用了安全功能并可以置于这种模式?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一个 ASIL 等级??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4. 什么是 ASIL 依赖控制器 w.r.t 调度程序,RTOS 没有哪安全不符合?

    8. PLS 工具是否 与本系列用于 TI 控制器的处理器利用率测量兼容?

    这2个查询仍然未解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    9. 在控制器的特定核心中运行代码的特定配置是什么?  

    ==>假设我想将 代码的一部分写在4中的特定核心中,那么如何为同一核心进行配置。  

    10. 有哪些调试工具/程序可用于现场问题?

    ==>如果产品在现场。 产品出现一些问题、那么调试的方法是什么??

    6.有没有任何规定来衡量过程时钟的利用率???  

    =>测量加载多少控制器、如何使用时钟等的方法/过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajakta、

    [引述 userid="580094" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496814/am2634-asil-rated-mcal-is-available-for-am2634/5754129 #5754129"]

    9. 在控制器的特定核心中运行代码的特定配置是什么?  

    ==>假设我想将 代码的一部分写在4中的特定核心中,那么如何为同一核心进行配置。  

    [/报价]

    您可以选择要访问和加载代码的特定内核。

    =>如果产品在现场。 产品出现一些问题、那么调试方法是什么?

    这将取决于器件上采取的安全措施。 此外、这还将取决于系统设计、例如您是否打算在电路板上进行 JTAG 访问。 我们可以找一位安全专家来帮助您对此进行进一步的评论。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已通过 ASIL D 认证、有关更多详细信息、请点击此处查看 AM2x 和 Hercules 微控制器功能安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器 w.r.t scheduler、RTOS 没有哪种安全机制不符合要求有哪些 ASIL 依赖关系?

    抱歉、我不明白这一点、您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     对于 TI 控制器、PLS 工具是否与该系列的处理器利用率测量兼容?

    否、这不兼容。