This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507的 SPI 配置

Guru**** 2767165 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498897/mspm0g3507-the-spi-configuration-for-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: ADS8688

工具/软件:

您好、

我们将 MSPM0G3507用于新工程 、并将 MCU 用于 ADC ADS8688 采样数据处理、

现在、我们使用内部中断来设置 SPI 与 ADS8688进行通信、但无法从 ADS8688获取 RXDATA、

并且我们使用 CCS 寄存器功能、确保 SPI TX 和 SPI RX 没有数据;

Plesae kinldy 请查看我们的原理图、如果我们有任何错误? 也可以帮助提供 SPI 参考程序吗? 谢谢。

 

e2e.ti.com/.../ADS1632_2800_V1.0_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    CCS 允许您创建包含 SPI 示例的工程。 有几个不同的变体-->在关键字字字段中搜索 SPI

    马修