This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SPI EP:具有并行引脚选项的多缓冲串行外设接口模块(MibSPI)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498716/tms570lc4357-ep-multi-buffered-serial-peripheral-interface-module-mibspi-with-parallel-pin-option

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:

您好、

大家好、团队。

我对 TMS570LC4357微控制器中的多缓冲 SPI 接口的使用有一些困惑。 我想使用 MIBSPI5模块、该模块具有4个 MOSI 引脚和4个 MISO 引脚。

根据 TMS570LC4357的最新数据表、MIBSPI 配置如 下图所示:

但是、根据同一 MCU 的参考手册、MIBSPI 配置如下图所示:

数据表指出 MIBSPI5有4条 MOSI 线和4条 MISO 线、但参考手册指出 MIBSPI5有2条 MOSI 线和2条 MISO 线。

MCU 有专用的4个 MOSI 和4个 MISO 引脚。 我是否可以在设计中将 MIBSPI5模块与4条 MOSI 线和4条 MISO 线配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen Kumar:

    [引述 userid="640255" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498716/tms570lc4357-ep-multi-buffered-serial-peripheral-interface-module-mibspi-with-parallel-pin-option

    数据表指出 MIBSPI5有4条 MOSI 线和4条 MISO 线、但参考手册指出 MIBSPI5有2条 MOSI 线和2条 MISO 线。

    MCU 有专用的4个 MOSI 和4个 MISO 引脚。 我是否可以在设计中将 MIBSPI5模块与4条 MOSI 线和4条 MISO 线配合使用?

    [/报价]

    数据表信息正确。

    是的、MibSPI5具有4MOSI 和4MISO 线路。

    您可以在数据表的下一页中参阅、他们在此处提到了所有引脚的引脚编号。

    如您在此处所见、 MibSPI5中有四个 MOSI 和4个 MISO 的引脚(以黄色突出显示)。 因此、该 MIBSPI5实例将支持4线制并行通信。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jagadish:

    感谢您的澄清、这解决了我的问题。

    此致、

    Naveen Kumar