This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:CCS 中未显示。 用于调试的接头引脚是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498856/launchxl2-570lc43-not-showing-up-in-ccs-what-header-pin-for-debugging

部件号:LAUNCHXL2-570LC43
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LC4357

工具/软件:

您好、

这可能是愚蠢的问题,但我被刺... 订购 LAUNCHXL2-570LC43评估板...

2个问题:

1.


安装了 Code Composer Studio、电路板不会作为选项显示在 CCS 中(请参阅图1)。

是否有驱动程序 或我缺少的东西?

我甚至在下拉列表中看不到它。 搜索"Launchpadxl2"或"TMS570"不会显示任何内容。

2.

为了使用 XDS200进行调试、应该在 J18上安装什么连接器? 它看起来像是某种奇怪的.05x.1接头引脚。 在 Digikey 上找不到任何内容。

请提供帮助。

谢谢!