This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:如何在器件启动过程中向二进制代码添加校验和、以检查闪存中代码的数据完整性?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499888/mspm0l1306-how-to-add-a-checksum-to-the-binary-code-to-check-data-integrity-of-the-code-in-flash-at-device-bootup-procedure

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:C-GANG

工具/软件:

是否有一些工具可以将校验和添加到编译的二进制代码中、以便在启动时检查数据完整性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前只有 C-GANG 可以支持此功能。

    此致、

    Zoey