This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2584055 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1497838/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

我正在使用 SDK 示例rtc_periodic_alarm_lfosc_standby_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang,它演示了 Standby0模式的使用。 此模式按预期工作。

但是、当我尝试使用 Standby1模式时、器件不会唤醒。 我的问题是: 是否可以使用 RTC 中断从 Standby1唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明天我将进行测试、并向您提供反馈。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RTCCLK 可以源自内部 LFOSC 或外部低频晶体振荡器(LFXT)。

    如果您使用内部 LFLCK、它将在 standby1模式下被禁用

    如果使用外部 LFXT、RTC 将工作。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用该rtc_periodic_alarm_lfxt_standby_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang示例为具有外部 LFXT 时钟的 RTC 配置。 但是、器件仍然不会从 Standby1模式唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、您的信息不正确。 我已经从我这边检查了。 RTC 在 standby1模式下是可用的。 但它不能产生中断来在 standby1模式下唤醒 MCU。 只有 TimerG0/8和 GPIO 可以实现这一点。

    要确认 RTC 在待机模式下是否可用、您可以:Enable output frequency  (启用输出频率)。

    此致、

    Zoey