This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:TI 驱动程序和 FreeRTOS 闪存大小

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499409/mspm0g3507-q1-ti-drivers-and-freertos-flash-size

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:我们 尝试确定在 FreeRTOS 环境中、某些 TI 驱动程序的闪存大小。 我当前正在网上搜索、但尚未找到任何内容。

您是否有关于 MSPM0G 系列中每种 TI 驱动程序的总闪存大小(ADC、SPI、GPIO、计时器、看门狗)的任何信息?

根据我对这些器件的了解、似乎没有与 FreeRTOS 配合使用的特殊驱动程序、而是使用 DPL 将 TI 驱动程序与 FreeRTOS 集成。 这是否准确?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    下图显示了我们当前 SDK 中的 FreeRTOS 示例。

    对于每个示例、其闪存大小分配都可以在 CCS"View -- Memory Allocation"中找到、您可以根据以下示例进行简化评估: