This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:互补 PWM 输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1498690/mspm0g3507-complementary-pwm-output

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

尊敬的团队:  

我正在寻找一个仅使用 TIMA0配置互补 PWM 输出(具有特定相移的 PWM 信号)的示例。

您能帮我找一个指南吗? 到目前为止、我一直在研究 MSPM0高级计时器实验室 、但在示例中、您同时使用了这两者  TIMA0和 TIMA1。  

很高兴收到您的反馈  

此致  

Marcela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcela:

    您是指具有死区的 PWM 互补信号吗?

    如果答案是肯定的、您可以参考我们 SDK 中的以下示例: tima_timer_mode_pwm_dead_band

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢:

    实际含义不是处于互补模式、而是使用相位加载功能、而是仅使用 TimerA0来实现相移。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅我们 TRM 中有关相位加载的说明。 它只能实现不同计时器的相移。  

    实际上、在计时器实例中、所有通道共享一个相同的计数器、但 CC 寄存器不同。 因此它们可能具有不同的占空比、但相位/零/加载事件应该相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、非常感谢我的理解