This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:转储可执行文件时出错

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499408/mspm0l2228-getting-error-while-dumping-the-executable-file

器件型号:MSPM0L2228

工具/软件:

您好的团队、

 我的自我 Bhairav ,今天,我来解决这个问题,而转储十六进制文件"(错误-6311) PRSC 模块无法写入一个寄存器。
(仿真包20.0.0.3178)。' 我尝试过、但无法解决问题。 您能帮我解决这个错误吗?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)您能否提供有关硬件设置的更多信息?  

    2)你在使用什么程序员?

    马修