This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:去耦值澄清

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261, LP-AM263, AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499108/am2612-decaps-value-clarification

器件型号:AM2612
主题中讨论的其他器件:LP-AM261LP-AM263

工具/软件:

您好、  

硬件设计指南和 LP-AM261原理图中的去耦电容器计数和值不匹配。  

LP-AM263原理图和硬件设计指南中也进行了相同操作。

查询:

  1. 我们是否可以考虑将 Rev-C 硬件设计指南作为 AM2612电路设计的参考?
  2. 是否在建议将3.3uF 用作 AM2612的位置使用4.7uF 作为大容量电容器?

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishnu、

    硬件设计指南是了解去耦电容器等详细信息的初始资源。 它还附带了以下注意事项:

    以下部分以及 AM263x EVM 原理图和布局中介绍的去耦网络是任何 AM263x、AM263Px 或 AM261x PCB 设计的合理起点。 然而、由于特定 PCB 布线差异以及由此产生的平面电容和去耦贴装电感等寄生效应、TI 强烈建议设计人员模拟和测量特定的配电网络性能。

    因此、根据我们尝试使用给定 EVM 满足的系统要求、我们的一些硬件设计会偏离列表。

    对于大容量电容器更换、答案最终是您需要进行仿真、以检查并确保电源网络在执行仿真时按预期运行。

    此致、

    Ralph Jacobi