This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:TCM 解决文档和示例中的不一致之处

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1499571/am263p4-tcm-addressing-inconsistencies-in-documentation-and-examples

器件型号:AM263P4
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

Re SPRUJ55B & MCU_PLUS_SDK_am263px_10_01_00_31。

1.在 TRM 中、R5FSS0-1、1-0、1-1的 TDMB_RAM 起始地址和大小似乎不正确。   它们是否应该以0x0009_FFFF 结束且大小为96KB?

2.在 SDK 示例中、大多数(即使不是所有) SysConfig 文件将 TCMB 设置为32KB。  也不应该是96KB?

coremark_benchmark:

 是否应将 MPU 配置为设置2个区域(32KB + 64KB)? 因为它只允许2的幂。 96KB 不是选项。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huey、

    Unknown 说:
    1. 在 TRM 中、R5FSS0-1、1-0、1-1的 TCMB_RAM 起始地址和大小似乎不正确。   它们是否应该以0x0009_FFFF 结尾并具有96KB 的大小?

    AM263P 的 TRM 修订版 C 现在在 TI.com 上上线、并且已更新存储器映射表来解决这些问题。

    Unknown 说:
    2. 在 SDK 示例中、大多数(如果不是所有) SysConfig 文件将 TCMB 设置为32KB。  也不应该是96KB?

    不确定 SDK 示例的逻辑-可能是预期需要多少 TCM 空间。

    Unknown 说:
    3.  MPU 是否应配置为设置2个区域(32KB + 64KB)? 因为它只允许2的幂。 96KB 不是选项。

    是的、MPU 需要两个区域来实现这一点。  是否可以在一个区域实施 MPU 细节、但我认为不可以。 我想您必须实现128KB 才能仅执行一个区域。

    此致、

    Ralph Jacobi